Web Based Training: Fit für die Zukunft

Dezember 2022
Fit für die Zukunft

Wer sich nicht fortbildet, verpasst schnell den Anschluss. Für das Elektrohandwerk gilt dies in besonderem Maße: Zeitnahe Techniken, veränderte Märkte und neue Geschäftsfelder machen ständige Weiterbildung zur Pflicht. Gira unterstützt den Elektrofachmann auch in diesem Bereich – mit Schulungen im Internet, dem sogenannten Web Based Training.

Lange waren sie einfach unverzichtbar, die Präsenzseminare der Hersteller. Mit ihrer Hilfe kann der Elektromeister sein Wissen aktualisieren und erweitern, kann sich auf den neuesten Stand der Technik bringen und Ausschau halten nach Bereichen, die er künftig zu Geschäftsfeldern machen will. Doch umsonst ist das nicht zu haben: Fahrtkosten, Übernachtungskosten und Präsenzzeiten machen es ratsam, jede Entscheidung zu einer Fortbildungsmaßnahme genau abzuwägen.

Aus dieser Misere hat Gira schon vor Jahren einen Ausweg gefunden. Seit 2001 bietet der Elektro-Systemanbieter aus Radevormwald Weiterbildung auch im Internet an, und zwar kostenlos. Mit dem Web Based Training können sich interessierte Teilnehmer ganz einfach am Computer schulen lassen, los geht es unter www.akademie.gira.de. Für den Elektromeister hat das eine ganze Reihe von handfesten Vorteilen: Fahrt- und Übernachtungskosten entfallen, der Zeitaufwand wird spürbar geringer, die Fortbildung erfolgt bequem im eigenen Betrieb oder sogar von zu Hause aus. Zudem sind die Schulungszeiten frei wählbar, alle Trainingseinheiten können rund um die Uhr abgerufen werden, an 365 Tagen im Jahr. Und sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt unterbrochen und jederzeit wieder aufgenommen werden. Wo, wann, wie und wie lange gelernt wird, bestimmt jeder Teilnehmer selbst. Damit sind übrigens auch Schulungen „just in time“ möglich: Wer morgen einen Kundentermin mit hohen Anforderungen bezüglich der Türkommunikation hat, kann heute noch einmal sein Wissen auffrischen und sich auf den Punkt genau fit machen. Natürlich werden die Schulungsinhalte von Gira laufend aktualisiert und sind stets „uptodate“.

Und noch einen großen Vorteil bietet das Web Based Training von Gira: Hier lassen sich nicht bloß ein oder zwei Fachkräfte im Betrieb fit machen, hier kann die komplette Mannschaft per Internet geschult werden. Für sie ist das Web Based Training praxisnah ausgerichtet, die Teilnehmer müssen reale Planungen und Programmierungen vornehmen. Durch die multimediale und abwechslungsreiche Aufbereitung der Lerninhalte macht das Lernen sogar richtig Spaß. Sollte trotz der vielfach erprobten didaktischen Schulung ein Teilnehmer nicht mehr weiterkommen, helfen die Experten von Gira telefonisch oder per E-Mail.

Über 8.000 Teilnehmer haben inzwischen Online-Schulungen bei Gira absolviert. Angefangen hat es mit der Netzwerktechnik, die nach wie vor in Form eines umfassenden Grundlagen-Trainings angeboten wird. Später kamen die Planung und der Einbau von Einbruch-Meldeanlagen hinzu, dann die Türkommunikation.

Heute ist das Programm breit gefächert, es reicht von den Servern Gira X1 und HomeServer/FacilityServer über das Gira System 3000 und das Gira Türkommunikations-System 106 bis hin zu Grundlagen der Netzwerktechnik. Einen Überblickt gibt das Internet:
https://akademie.gira.de/de/Home/web-based-trainings-handwerk


Bildunterschrift:

Mit dem Web Based Training können sich interessierte Teilnehmer ganz einfach am Computer oder Tablet schulen lassen.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressetext Gira Web Based Training, RTF

RTF, 619 Kb

Download


Pressebild Gira Web Based Training, JPG, 300 dpi

JPG, 1.465 Kb

Download


Seitenanfang Download