Der Gira Planungs Assistent (GPLA) eröffnet neue Planungsdimensionen

März 2024
Effizient und zeitsparend planen

Profis kennen es nur zu gut: Die Planung von Elektroinstallationen kann komplex und langwierig sein, zumal sich Kundenwünsche oft kurzfristig ändern oder neue Anforderungen hinzukommen. Doch mit dem Gira Planungs Assistenten (GPLA) können Elektrofachhandwerker und -handwerkerinnen Projekte jetzt einfach und zeitsparend anlegen und planen – inklusive Plausibilitätscheck und automatisch generierter Dokumente.

Mit dem Gira Planungs Assistenten gelingt die Planung der Elektroinstallation überaus einfach und schnell. Dabei hilft die automatische Fehleranzeige: Der integrierte Plausibilitätscheck weist bereits während der Planung auf fehlerhafte Konstellationen hin und erspart eine zeitintensive Fehlersuche sowie nachträgliche Anpassungen. So lassen sich selbst komplexe KNX Anlagen mühelos und ohne große Erfahrungen in diesem Bereich projektieren. Zudem sucht der Gira Planungs Assistent eigenständig die passenden Produkte für die jeweiligen Anforderungen aus.

Ein entscheidender Pluspunkt: Mit dem Gira Planungs Assistenten ist die die Übergabe der Planungen an nachfolgende Gewerke oder Handwerkertools verlustfrei möglich. So lassen sich etwa Pflichtenhefte und Raumbücher einfach per Tastendruck exportieren. Auch können bereits angelegte und bearbeitete Projekte problemlos an Kollegen und Kolleginnen übergeben werden, so dass eine effiziente und fehlerfreie Teamarbeit möglich ist – ideal nicht nur bei kurzfristigen Engpässen. Außerdem lassen sich Vorlagen anlegen, die für ähnliche Planungsvorhaben nutzbar sind – schließlich muss das Rad nicht immer neu erfunden werden, was Elektrofachhandwerker und -handwerkerinnen letztlich wertvolle Zeit spart. Neben den Gira Produkten berücksichtigt das Tool auch alle weiteren Installationsmaterialien anderer Hersteller.

Neben der zügigen Planung und den automatisch generierten Dokumenten gehört der Überblick über die aktuellen Projektkosten zum größten Vorteil dieses praktischen Planungstools. Diese werden jederzeit übersichtlich dargestellt, auch wenn sich wichtige Kenngrößen im Planungsprozess ändern – falls beispielsweise ein Objekt mit konventioneller Installation doch ein Smart Home werden soll. Eine Umplanung in das Gira System 3000, in Gira One oder ein KNX System ist hier mit nur wenigen Klicks möglich – selbst ohne tiefgreifende Produktkenntnisse gewährt das Tool eine stringente Kostenkalkulation. Jede Veränderung in der Installation wird automatisch berechnet und der aktuelle Gesamtpreis angegeben. Der Gira Planungs Assistent ermöglicht also nicht nur eine sofortige Reaktion auf sich ändernde Kundenanfragen, sondern auch die volle Kontrolle über die Projektkosten.

Insgesamt erlaubt der Gira Planungs Assistent seinen Nutzern und Nutzerinnen nicht nur einen einfachen Einstieg in die Smart Home-Planung, sondern dient auch als Schnittstelle zu zahlreichen weiteren Tools und Services von Gira. Die Nutzung des GPLAs ist kostenlos, lediglich durch den Download der automatisch generierten Dokumente entstehen Kosten in Abhängigkeit des Projektumfangs.


Bildunterschrift

Gira Planungs Assistent

Mit dem Gira Planungs Assistenten (GPLA) können Elektrofachhandwerker und -handwerkerinnen einfach und zeitsparend Projekte anlegen und planen. Er erlaubt nicht nur einen leichten Einstieg in die Smart Home-Planung, sondern dient auch als Schnittstelle zu zahlreichen weiteren Tools und Services von Gira.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressetext Gira Planungs Assistent (GPLA), RTF

RTF, 637 Kb

Download


Pressetetxt Gira Planungs Assistent (GPLA), PDF

PDF, 217 Kb

Download


Pressetetxt Gira Planungs Assistent (GPLA), TXT

TXT, 4 Kb

Download


Pressebild Gira Planungs Assistent (GPLA), JPG, 300 dpi

JPG, 1.430 Kb

Download


Kontaktinformation

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Hendrik Hottenbacher
Leiter Produktkommunikation
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Tel +49 21 95-602 5614
Hendrik.Hottenbacher[at]gira.de

Seitenanfang Download Kontaktinformation