SmartSensor
In welche Unterputz- oder Hohlwand-Doppeldosen lässt sich der SmartSensor 4fach einbauen?
Die Parameter des SmartSensor werden aus der ETS2 V1.3 aufgerufen. Nachdem sich die Parameter geöffnet haben, erscheint die Fehlermeldung "ZielsystemLog::LogNew()..." (siehe Bild). Wie ist vorzugehen, um diese Fehlermeldung zu vermeiden?
Welchen Hintergrund hat die Fehlermeldung "Nicht genügend Systemresourcen vorhanden." (siehe Bild) im Smart Sensor PlugIn, obwohl noch nicht die maximale Anzahl verwendbarer Gruppenadressen überschritten wurde?
Welche Ursache liegt vor, wenn beim Programmieren des SmartSensor über die ETS die Fehlermeldung "Error: dwMemEnd < dwMemStart... " erscheint (siehe Abbildung) und auch der aktivierte Parameter "Beim nächsten Download keinen Fast Download zulassen" keine Verbesserung bewirkt?
Wie kann die ordnungsgemäße Funktion eine SmartSensors wieder hergestellt werden, wenn das Gerät nach dem Empfang eines 14 Byte Telegramms auf Objekt 6 "eingefroren" und keine Bedienung mehr möglich ist?
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.