FAQ

Wie verhält sich der Lichtszenen-Tastsensor beim Speichern von Lichtszenen, wenn in den zugeordneten Aktoren keine Lesen-Flags (L-Flags) gesetzt sind?

Antwort

Bei längerem Druck auf die Lichtszenen-Taste und ausbleibenden Antwort-Telegrammen (Response-Telegrammen) speichert der Tastsensor die zuletzt aufgerufene Lichtszene ab.

Der Lichtszenentastsensor verhält sich folgendenmaßen:
  • Beim Senden einer Lichtszene werden die Werte in die entsprechenden Speicherstellen der Objekte geschrieben.
  • Der Wert des entsprechenden Objektes wird als neuer Wert übernommen, falls jetzt eine Lichtszene neu abgespeichert wird.
  • Antwortet eine Gruppe nicht, so wird die Speicherstelle des Objektes nicht beschrieben. Es wird der Wert übernommen, der noch von der letzten Aktion (siehe 1. Listenpunkt) in der Speicherstelle des Objektes steht. Dies bedeutet: Wurde vorher die Szene Alles AUS gesendet, so würde im Falle einer ausbleibenden Antwort eine 0 übernommen. Wurde vorher der Wert CC gesendet, so würde im Fall einer ausbleibenden Antwort CC übernommen.
  • Es ist also nicht vorhersagbar, welcher Helligkeitswert übernommen wird, wenn eine Antwort ausbleibt.

Produkt

Lichtszenen-Tastsensor 8fach mit Beschriftungsfeld
Artikelnummer: 0888xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.