FAQ

Welche Unterschiede haben die Zuordnungen Gruppe Extern und Gruppe Intern des Funk-Türmoduls Dialog in Bezug auf die Funk-Alarmzentrale?

Antwort

Grundsätzlich wird zwischen dem extern scharfen Zustand (Betreiber ist abwesend) und dem intern scharfen Zustand (Betreiber ist anwesend) unterschieden.

Extern scharf Zustand:

Im extern scharfen Zustand werden alle Melder ausgewertet. Bei Auftreten eines Alarmereignisses werden alle Alarmgeber angesteuert.

Hinweise zu Gruppe Extern:

  • Das externe Scharfschalten des Funk-Alarmsystems ist mit geöffneter Tür (MK geöffnet) nicht möglich.
  • Das Öffnen der Tür (MK geöffnet) führt zu einem externen Alarm, wenn die Anlage extern scharf geschaltet ist.
 

Intern scharf Zustand:

Im intern scharfen Zustand werden nur die Melder ausgewertet, die während der Installation auf die Gruppe Extern (Gruppe 1) programmiert wurden. Tritt im intern scharfen Zustand ein Alarmereignis (Melder der Gruppe extern löst aus) ein, wird nur die Innensirene angesteuert.

Hinweise zu Gruppe Intern:

  • Das interne Scharfschalten des Funk-Alarmsystems ist mit geöffneter Tür (MK geöffnet) möglich.
  • Das Öffnen der Tür (MK geöffnet) führt nicht zu einem internen Alarm, wenn die Anlage intern scharf geschaltet ist.

Produkt

Funk-Türmodul Dialog
Funk-Alarmzentrale (Artikel-Nr. 034500)
Artikelnummer: 091200

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.