FAQ

Wie wird der Selbsttest (Verbindung Schalenkreuz zur Auswerteeinheit) beim Windsensor Komfort aktiviert?

Antwort

Der Selbsttest wird mit dem Drehschalter (Modus) zur Selektion des Windgebertyps sowie der Testfunktion durchgeführt.

Der Test erfolgt, nachdem der Drehschalter in Stellung 8 oder 9 positioniert wurde. Während der Testphase wird ein internes Signal von 13 m/s auf den Eingang gelegt. Hierdurch lässt sich die Funktion des Windwarngerätes durch Einstellungen an der Windwarnschwelle (Über- und Unterschreitung) überprüfen. Wichtig ist dabei, dass das Relais nicht schaltet!

Produkt

Windsensor Komfort
Artikelnummer: 0962 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.