FAQ

Kann die Versorgungsspannung des Analogaktors zeitgleich zur Versorgung eines angeschossenen 0-10 Volt Gerätes genutzt werden?

Antwort

Nein. Es ist nicht zulässig, die Versorgungsspannung des Analogaktors auch zur Versorgung von angeschlossenen 0-10 Volt Geräten zu nutzen.

In einem solchen Fall muss eine weitere Spannungsversorgung verwendet werden. Da bei den 0-10 Volt Geräten (z.B. Alpha Antriebe von Möhlenhoff) oft der GND von Steuerung und Versorgung über eine gemeinsame Ader herausgeführt wird, gibt es eine Besonderheit bei der Verdrahtung: So muss der GND des Analogaktor-Ausgangs mit dem GND der weiteren Spannungsversorgung gebrückt werden, was auch zulässig ist.

Produkt

Instabus Analogaktor 2fach
Artikelnummer: 091000

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.