FAQ

Wie wird mit Hilfe des Instabus Funktionsmoduls die Funktion "Sperren" realisiert?

Antwort

Die Funktion "Sperren" wird beim Instabus Funktionsmodul mit einem Ausgangsauswahlschalter zweifach (AASZ) realisiert.

Funktion:

Der AASZ-Block schaltet den Eingang auf einen der zwei Ausgänge. Der Selektions-Eingang ist vom Datentyp "Bit". Ist SEL 0, wird der Ausgang A0 ausgewählt, ansonsten A1. Der nicht ausgewählte Ausgang ändert seinen Wert nicht. Nach einem Reset am Funktionsmodul hat der nicht selektierte Ausgang den Wert 0.

Beispiel:

Das Signal am Eingang E soll gesperrt werden. Zum Sperren wird der Selektions-Eingang SEL verwendet. Es wird nur ein Ausgang (A0 oder A1) genutzt und mit einer Gruppenadresse verbunden. Wird Ausgang A1 genutzt, dann wird mit einem "0"-Telegramm auf den Selektions-Eingang SEL gesperrt und mit einem "1"-Telegramm wieder die Freigabe erteilt (siehe Bild).

Produkt

Instabus Funktionsmodul (Art.-Nr.0513 00)
Artikelnummer: 051300

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.