FAQ

Hat sich im Verhalten des EASM-Blocks (Eingangsauswahlschalter mehrfach) - wenn dort mehr als ein Sel-Bit aktiv ist - seit der ersten Verfügbarkeit in der Version 1.05 eine Änderung in der Arbeitsweise ergeben? Wie arbeitet der Baustein in diesem Fall richtig?

Antwort

Der EASM-Block ist seit seiner erstmaligen Verfügbarkeit in der Version 1.05 in seiner Funktionsweise bis zur aktuellen Version 1.80 nicht verändert worden.

Die schriftliche Dokumentation zu der Funktionsblockbibliothek 2.60 beschreibt die Funktion des EASM-Blocks anders als die Online Hilfe zu den Funktionsblöcken der Version 1.8.

Die korrekte Arbeitsweise des Funktionsbausteins wird in der schriftlichen Dokumentation der Funktionsblöcke richtig beschrieben: Ist mehr als ein Selektionsbit aktiv, wird der Wert des untersten selektierten Eingangs auf den Ausgang geschaltet.

Produkt

Instabus Funktionsmodul (Art.-Nr. 0513 00)
Artikelnummer: 051300

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.