FAQ

Mit welchem Funktionsblock kann beim Instabus Funktionsmodul eine einfache Treppenhausschaltung (Beleuchtungssteuerung im Treppenhaus) realisiert werden?

Antwort

Die einfachste Treppenhaussschaltung kann mit dem DMFF-Block des Funktionsmoduls programmiert werden (siehe Bild).

Wird auf eine Taste gedrückt, schaltet das Licht ein. Nach einer bestimmten Zeit schaltet das Licht automatisch wieder aus. Falls innerhalb dieser Zeit nochmals auf eine Taste gedrückt wird, wird das Licht erst wieder nach der voreingestellten Zeit gelöscht.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um ein Ein- oder ein Aus-Telegramm handelt. Die Taster können also als normale Umschalter programmiert sein.

Immer, wenn das Kontrollsignal am Eingang des DMFF-Blocks einen Puls hat (Telegramm wurde empfangen), erscheint am Ausgang ein Puls mit der programmierten Pulsdauer. Der Puls wird verlängert, wenn der Ausgang schon "1" ist und erneut ein Telegramm empfangen wird (retriggerbares Flip–Flop).

Produkt

Instabus Funktionsmodul (Art.-Nr. 0513 00)
Artikelnummer: 051300

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.