FAQ

Kann auch ein herkömmlicher Schlüsselschalter zum Scharf-/Unscharfschalten verwendet werden?

Antwort

Es ist theoretisch möglich, einen herkömmlichen Schlüsselschalter zum Scharf- /Unscharfschalten zu verwenden.

Gira rät jedoch aus Sicherheitsgründen davon ab!

Der Schlüsselschalter ist ein sicherheitsrelevantes Produkt. Deshalb sollte auf einen Sabotageschutz, den ein herkömmlicher Schlüsselschalter nicht bietet, keinesfalls verzichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass der Gira Schlüsselschalter über erweiterte Schutzvorkehrungen ( Sabotagekontakt für die Meldelinie / Aufbohrschutz ) verfügt.

Verwenden Sie deshalb möglichst den Schlüsselschalter/VdS, der diese Anforderungen erfüllt und zudem mit einem tastenden Kontakt versehen ist. Er steht in einer Aufputz- (Artikel-Nr. 0134 00) und einer Unterputz-Variante (Artikel-Nr. 0135 00) zur Verfügung.

Alternativ lässt sich auch der Schlüsselschalter-Einsatz 10/250~ für alle DIN-Profil-Halbzylinder in der Ausführung als Taster Wechsler 1polig (Artikel-Nr. 0163 00) einsetzen.

 

Produkt

Schlüsselschalter/VdS Aufputz
Schlüsselschalter/VdS Unterputz (Artikel-Nr. 0135 00)
Schlüsselschalter-Einsatz 10/250~ für alle DIN-Profil-Halbzylinder, Ausführung als Taster Wechsler 1polig (Artikel-Nr. 0163 00)
Artikelnummer: 0134 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.