FAQ

Ist es möglich, den Bus und die Spannungsversorgung zusammen in einem Kabel zu führen?

Antwort

Ja, die Spannungsversorgung für das VideoTerminal und der Türkommunikations-Bus können auf separaten Aderpaaren in einem Kabel verlegt werden. Hierbei sind die maximalen Leitungslängen der Spannungsversorgung zu beachten:

Bei 0,6 mm Durchmesser beträgt die maximale Leitungslänge 50 m, bei einem Kabel mit 0,8 mm Durchmesser sind es 80 m. Wenn diese Leitungslängen nicht ausreichen, kann auch ein größerer Querschnitt verwendet werden. Dabei darf der Schleifenwiderstand der Leitung zwischen Spannungsversorgung und VideoTerminal nicht größer als 6,5 Ohm sein.

Produkt

Gira VideoTerminal
Artikelnummer: 2600 xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.