FAQ

Kann die Versorgungsspannung des Analogaktors zeitgleich zur Versorgung des angeschossenen 0-10 Volt Gerätes genutzt werden?

Antwort

Nein, es ist nicht zulässig die Versorgungsspannung des Analogaktors auch zur
Versorgung der angeschlossenen 0-10 Volt Geräte zu nutzen.

Es muss eine weitere Spannungsversorgung genutzt werden. Da oft bei den 0-10
Volt Geräten (z.B. Alpha Antriebe von Möhlenhoff) der GND von Steuerung und
Versorgung über eine gemeinsame Ader herausgeführt wird gibt es eine
Besonderheit bei der Verdrahtung.
In diesem Fall muss der GND des Analogaktorausgangs mit dem GND der weiteren
Spannungsversorgung gebrückt werden, was auch zulässig ist.

Produkt

Instabus Analogaktor 4fach
Artikelnummer: 1022 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.