FAQ

Was ist für eine VdS konforme Installation des Funk-Magnetkontakt zu beachten?

Antwort

Bei VdS-gemäßer Installation zu beachten:

Der Funk-Magnetkontakt /VdS darf nicht innerhalb des Durchgriffbereiches auf dem Fenster oder auf der Tür montiert werden. Die beiden internen Reedkontakte dürfen bei VdS-gemäßer Installation nicht verwendet werden. Einer der beiden Reedkontakte ist werkseitig mit einem Draht gebrückt.

 

Soll das Gerät VdS konform eingesetzt werden, muss die Öffnungsüberwachung über einen einzelnen verdrahteten Magnetkontakt (Artikel-Nr. 0953 02 oder 0953 06) erfolgen.

Hierzu ist gemäß Anleitung die Brücke ex Ö (externe Öffnung) zwischen den beiden Lötanschlüssen zu entfernen.  

Produkt

Funk-Magnetkontakt/VdS
Artikelnummer: 0348 xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.