FAQ

Ist es möglich, die Wohnungsstation inklusive Etagenruftaster über drei Leiter anzuschliessen (z. B. bei einer Abzweigdose im Treppenhaus)?

Antwort

Wohnungsstation UP Der Etagentaster muss auf einer Seite an die negative Busleitung angeschlossen werden und auf der anderen Seite an den positiven Etagentaster-Anschluss des Busankopplers. Dieser liegt als dritter Anschluss an der Schraubklemme an der auch der Bus angeschlossen wird (siehe Bild 1). Wohnungsstation AP Der Etagentaster muss auf einer Seite an die negative Busleitung angeschlossen werden und auf der anderen Seite an den positiven Etagentaster-Anschluss des Busankopplers. Dieser ist der unterste Anschluss der vierpoligen Schraubklemme bei aufrecht stehender Station (siehe Bild 2). Beachten Sie: Lassen Sie derartige Installationen nur über ausgebildetes Elektrofachpersonal nach den oben erläuterten Schemata vornehmen. Als Installateur müssen Sie dazu die negative Busleitung (BUS -) ausmessen. Das Bussystem ist damit nicht mehr polungsneutral in Bezug auf das Steuergerät. Dies bedeutet: Wird das Steuergerät ausgewechselt, muss polungsgleich angeschlossen werden, da sonst die Etagenruftaster nicht mehr funktionieren.

Produkt

Wohnungsstation Unterputz
Wohnungsstation Standard mit Hörer (Artikel-Nr. 1281xx)
Wohnungsstation Komfort mit Hörer (Artikel-Nr. 1282xx)
Wohnungsstation Aufputz Freisprechen (Artikel-Nr. 1250xx)
Artikelnummer: 1280xx

Bild 01

Bild 02

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.