FAQ

Ist es möglich, die Antenne von Funk-Buskomponenten zu verlängern, um eine größere Reichweite zu erzielen?

Antwort

Nein, die Antenne ist als Lamda/-Antenne auf die Frequenz des Funk-Bussystems abgestimmt (ca. 17 cm bei 433 MHz). Antennen des Funk-Bussystems dürfen deshalb nicht verkürzt, verlängert, mit leitenden Gegenständen verbunden oder abisoliert werden. Bei einer Veränderung der Antenne kann sich die Reichweite verringern und im schlimmsten Fall können sogar Fehlfunktionen verursacht werden. Bedenken Sie, dass eine aufgerollte Antenne eine geringere Reichweite haben kann.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.