FAQ

Wie lässt sich das Gira Türkommunikations-System in bereits bestehende Anlagen mit mechanischen Ruftastern integrieren?

Antwort

Zur Integration des Gira Türkommunikations-Systems in bestehende Anlagen wird der kompakte und wetterfeste Einbaulautsprecher mit einstellbarer Sprachlautstärke verwendet. Er wird hinter den Lautsprecher- und Mikrofonabdeckungen vorhandener Anlagen verschraubt und kann über Schraubklemmen mit bis zu 8 mechanischen Ruftastern verbunden werden. Bei Betätigung dieser Ruftasten sorgt der Einbaulautsprecher für ein Quittiersignal zur Bestätigung.

Über ein 2poliges und 6poliges Verbindungskabel lässt sich der Einbaulautsprecher mit der Farbkamera der Gira Türstation Unterputz verbinden. Diese wird z. B. in einen Ausschnitt im Türseiteneinbau bzw. in die Frontplatte der vorhandenen Anlage integriert.

Für die Einbindung in den Systembus sowie zur Signalübertragung und Versorgung wird der Einbaulautsprecher an den Gira 2-Draht-Bus angeschlossen.

Mit dem Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher lassen sich mehr als acht Ruftasten in das Türkommunikations-System einbinden. Es bietet Anschluss für 12 weitere Ruftasten und wird zusätzlich zum Einbaulautsprecher im Sprechfach der Anlage montiert. Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Einbaulautsprecher einsetzbar und wird über ein 6poliges Verbindungskabel an diesen angeschlossen. Bis zu 2 Erweiterungsmodule können so an den Einbaulautsprecher angeschlossen werden.

Produkt

Einbaulautsprecher
Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher (Artikel-Nr. 125900)
Farbkamera für Türstation Unterputz (Artikel-Nr. 1265xx)
Türstation Unterputz (Artikel-Nr. 1260xx, 1261xx, 1270xx und 1271xx)
Artikelnummer: 125800

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.