FAQ

Wie wird mit Hilfe des Instabus Funktionsmoduls eine Einschaltverzögerung realisiert?

Antwort

Eine Einschaltverzögerung kann auf unterschiedliche Weise realisiert werden. Beispielhaft ist dies mit dem VERZ-Baustein erläutert.

Bausteinbeschreibung:

Der VERZ-Block verzögert die steigende und die fallende Flanke vom Eingangssignal (Ein- und Ausschaltverzögerung). Ein- und Ausschaltverzögerung sind getrennt einstellbar.

Werden die Werte am ZST- oder ZFAL-Eingang während der Verzögerung des Ausgangssignales verändert, hat dies keinen Einfluss auf die laufende Verzögerung. Ist der E-Eingang auf den Wert "1" initialisiert, wird dies nach einem Reset des Funktionsmoduls als steigende Flanke interpretiert und der A-Ausgang nach der eingestellten Zeit auf "1" gesetzt.

Bausteinbeschaltung allgemein: (siehe Bild 1)

Zeitdiagramm allgemein: (siehe Bild 2)

Beispiel:

Ein "1"-Signal soll um 5 Minuten verzögert weitergeleitet und das anschließende "0"-Signal sofort durchgeschaltet werden. Während der Verzögerungszeit findet kein Signalwechsel am Eingang statt.

Zeitdiagramm: (siehe Bild 3)

Lösung:

Am VERZ Block wird am Eingangssignal E das externe Signal der ankommenden Gruppenadresse (z.B. 0/1) angelegt.

Da keine Ausschaltverzögerung gewünscht ist, wird am Eingang ZFAL der Wert 0 eingetragen.

Der Eingang ZST errechnet sich nach folgender Formel:

ZST = Verzögerungszeit [s] / Taskzykluszeit [s]

Bei einer gewählten Taskzykluszeit von 100 ms sowie 5 Minuten Verzögerungszeit (der steigenden Flanke), ergibt sich ein Wert von 3000. Dieser wird dem Eingang ZST zugeordnet.

Am Ausgang wird das externe Signal (z. B. 0/100) der zu sendenden Adresse angelegt. Bei einem Signalwechsel am Eingang erfolgt darüber hinaus ein Nachtriggern.

FM-Darstellung: (siehe Bild 4)

Produkt

Instabus Funktionsmodul (Art.-Nr. 0513 00)
Instabus Basis-Funktionsmodul (Art.-Nr. 0902 00)
Artikelnummer: 051300

Bild 01

Bild 02

Bild 03

Bild 04

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.